This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:放大器输出与放大器;nFAULT 引脚

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1494007/drv8718-q1-amplifier-output-nfault-pin

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

1.根据我的理解、内部的放大器输出应该有一个 C-R-C 电路、对吗?

您是否有建议值?

2.对于 DRVOFF 和 nFault 引脚、如果它被配置为 nfault。

客户应如何关闭/关断 DRV8718 (所有通道驱动器输出均为低电平)?

没有开关、就会产生击穿电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。

    1) 1)如果未使用 CSA 消隐功能、则此讨论无效。 大多数客户不使用此功能、CSA 消隐是可选的。  我可能建议禁用大约5k Ω+ 10nF 的 CSA_BLK、然后尝试看起来是什么样的。

    2) nSLEEP 是 MAN"关断器件"引脚。 在 nSLEEP =低电平时、DRV 将进入睡眠模式。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SLEEP 状态:

    底部桥驱动器是否仍处于打开状态?

    另一个问题与制动电路有关:

    R19为1M。 但 D6的泄漏电流可能是几 uA、所以电压可能是几伏、是否存在一些风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 将在24小时内给您反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SLEEP 状态期间、驱动器的底部关闭。 GL5-8具有半有源下拉电阻、然后外部低侧 FET 将关断。

    GL-1-4还具有无源下拉功能。 因此、外部低侧 FET 被关闭。

    制动引脚的绝对最大值为 PVDD。 如果需要、可减少 R19。 则其缺点是会增加 PVDD 的漏电流。 1M Ω 的 R19只是示例。

    请在下次提出新问题时生成新帖子。 感谢您的理解。

    此致

    信也