工具与软件:
您好!
我参考了 Excel、使用以下链接计算 Vreg 电容器: DRV3901-Q1:外部元件-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

我可以看到 Vreg 上最小电容的公式是不正确的。
我有以下问题:
1.公式应为 C=(2*Pout*Time)/(Vinitial^2 - Vuvlo^2)。 因此、如果我认为 Vreg 为8V、并且 Vreg 与 Vdrv 0.5V 之间的二极管压降。 那么 C =(2*1.75*7.5*0.5/1000)/(7.5^2-5^2)= 420uF。 由于 Vrdv 引脚上运行该器件所需的最小电压为5V、因此 Vuvlo 我认为是5V。 由于这是恒定电流、因此我将 Pout 视为 Iout*Vout、因为无论电阻值如何、所有压降都将跨负载产生。
2.由于我们使用大容量电容器、我们是否需要浪涌电流限制器? 我觉得这不是必需的、因为我在 Pvdd 电源之前已经具有稳压器、它具有5ms 的软启动时间、并且 Pvdd 之间的二极管将限制。