工具与软件:
您好!
我使用的是 DRV3946-Q1EVM。 我已经将 F280049C Launchpad 连接到此、并使用 SPI 来控制 DRV。
我正在从数据表中实施8.3初始化设置。 在8.3.4开启继电器中、点2状态会写入 CMD1 0x50以启用输出1。
这样就能很好地工作、然后我们的继电器关闭。 但是、当我们跟随它写入 CMD1 0x40时、继电器会再次打开。
为了测试我的理论、我在0x50和0x40之间放置了一些延迟(例如100ms)、并恰好在延迟打开之后。
为什么会发生这种情况?
SPI 日志(命令之间具有1us 延迟):
提前感谢。
周四