This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262-Q1:ASIL B H 桥

Guru**** 2374200 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1498081/drv8262-q1-asil-b-h-bridge

器件型号:DRV8262-Q1

工具/软件:

DRV8262-Q1 H 桥驱动器是否符合 ASIL B 标准? 如果不能,你可以建议一个 H 桥驱动器与 ASIL B ,一个48V 系统.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    感谢您在这个论坛上发帖。

    DRV8262-Q1是一款功能安全型驱动器。 上述文档由 TI 随 NDA 提供。 请联系您所在地区的 TI 销售人员。 我们推荐即将推出的新产品 DRV8263S-Q1、该产品具有基于 SPI 的接口和带有详细故障报告功能的寄存器、可增强功能安全性以及 ECU 固件。 谢谢。

    此致、Murugavel