This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:驱动螺线管:独立1/2半桥控制和使用 PWM 电流调节特性

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1498688/drv8703-q1-driving-solenoids-independent-1-2-half-bridge-control-and-using-pwm-current-regulation-feature

器件型号:DRV8703-Q1

工具/软件:

您好:

我们想使用 DRV8703栅极驱动器来驱动2个螺线管。 我们想将每个螺线管连接到1/2半桥。 因此、我们需要在独立半桥控制下运行栅极驱动器?! 根据具体情况、仍然可以使用模式0 (Ph 或 EN)来启用栅极驱动器的 PWM 电流控制/电流斩波功能。

提前感谢。 此致安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    如果使用独立的半桥、则无法进行电流调节。 请参阅注释:

    负载电流和工作电压是多少?

    在此应用中、具有峰值和保持能力的 LS 驱动器是否正常?

    还有什么是关键关注点吗?

    此致、

    Keerthi