This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D:标识

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1498557/mcf8316d-identification

器件型号:MCF8316D

工具/软件:

您好! 由于 MCF8316 IC 有多种变体(A、C、D)、因此可以 通过 I2C 通信对其进行识别。 主要思路是创建一个驱动程序、在电路板上焊接了错误的版本时将其全部连接或报告。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirils:

    感谢您发布该问题。 我们将在本周之前回复您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.