This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:fPWM 范围

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1498529/drv8889-q1-fpwm-range

器件型号:DRV8889-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我是否可以知道用于调节 DRV8889A-Q1输出电流的 f_pwm? 据我所知、这实际上取决于电机或电气规格、也取决于数据表中提到的衰减模式。
但我能否知道 DRV8889A-Q1可支持的 fPWM 频率和占空比范围? 我们需要它来估算系统的 EMI 规格。
例如、fPWM = 10kHz_min 至30kHz_max、0%_min 至100%_max 等。

如果您能尽早回答、将会很有帮助。 谢谢你。

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北村山喜

    感谢您的提问。

    但我能否知道 DRV8889A-Q1可支持的 fPWM 频率和职责范围? 我们需要它来估算系统的 EMI 规格。
    例如、fPWM = 10kHz_min 至30kHz_max、0%_min 至100%_max 等...

    如前所述、这取决于多个因素、包括调节电流的象限。 也就是说、fPWM 的范围可能 在大约  5kHz 至200kHz 的范围内、占空比也可能在5%至100%的范围内。 请注意、100%占空比意味着没有 fPWM、当 Icoil 从未达到目标 Itrip 时可能会发生这种情况、这将是 BEMF (速度)、VM 电压和电机特性的函数。 谢谢你。

    此致、Murugavel