This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8161:DRV8161的仿真模型

Guru**** 2375710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8161
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1497362/drv8161-simulation-model-for-drv8161

器件型号:DRV8161

工具/软件:

我无法找到 DRV8161的 PSPICE 模型。 任何人都可以提供(如果有)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Parth、

    遗憾的是、我们没有 DRV8161的仿真文件。 我们在 TI.com 上提供了可用于测试器件性能的 EVM。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢