This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:MCF8316A 是否会驱动电动机大于20欧姆线圈电阻?

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1498055/mcf8316a-will-mcf8316a-drive-motor-greater-than-20-ohm-coil-resistance

器件型号:MCF8316A

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我们收到了驱动 BLDC 电机的要求(未提供规格)。 相间电机电阻为54欧姆。 但我们需要驱动最大80W 的电机。 我查看 的是 MCF8316A 数据表、结果找到了最大值 电机电阻应为20E、电感应为20mH。  

请澄清一下、MCF8316A 能否驱动电机? 如果没有、建议使用其他合适的驱动程序。

此致、

Eashwar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eashwar:

    支持的最大电阻和电感高达20 Ω 和20mH。

    建议针对高达40W 的功率级别使用 MCF8316C、鉴于散热挑战、因此建议使用外部 MOSFET。

    电机电压电平和速度是多少?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.