This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:输出电流控制

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1498103/drv8876-q1-output-current-control

器件型号:DRV8876-Q1

工具/软件:

您好的团队、

对于 DRV8876QPWPRQ1、我有以下两个问题:

  1. 如果该 BDC 驱动器用于驱动继电器线圈、能否控制电流? 例如、从3.5A 开始、并保持在2A。
  2. 能否由 MCU 检测该电流?

谢谢!

此致、

Josh