This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8162:功能安全质量管理型–可提供有助于进行功能安全系统设计的文档

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8162, TPS22919, TPS27S100, ISO1211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1494978/drv8162-functional-safety-quality-managed-documentation-available-to-aid-functional-safety-system-design

器件型号:DRV8162
主题中讨论的其他器件: TPS22919TPS27S100ISO1211

工具/软件:

你(们)好

如何使用以下元件获取我们的功能安全设计文档?

DRV8162

TPS22919

TPS27S100

ISO1211

谢谢
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daniel、

    感谢您的提问。 我的目标是在本周结束前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay
    感谢您的回答。

    由于明天的会议将做出一些决定、因此我需要查看 FMEDA 的一些数据、尤其是 DRV8162和 TPS22919的数据。
    我假设这些数据必须在某处准备就绪。
    你明天不能把它传过来吗?

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daniel、

    很抱歉给您带来不便。 我正在与我们的安全专家核实这一点、并将在我有更新时立即跟进。  

    另外、对于 TPS 部分、我建议在 E2E 上联系 TPS 产品线。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daniel、

    我已经通过电子邮件向 TI 的现场团队分享了可用的文档。 他们将与您联系。

    好极了。

    Akshay