This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:低于100rpm 时的较低 rpm 电机运行问题

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1498335/mct8329a-motor-running-issue-at-lower-rpm-that-is-below-100-rpm

器件型号:MCT8329A

工具/软件:

尊敬的团队:

      目前、我正在使用 MCT8329A 驱动器以较低的转速(1000 ROM 及更低)在气动负载条件下运行电机。 我正在使用 mct8329A i2c 反电动势方法,问题是电机失速在较低的转速和我试图改变开环以及闭环应用程序寄存器,你能帮助我在这方面  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayuk:

    感谢 e2e。 您可以共享您的寄存器设置(.json)以便我可以对其进行查看吗? 您是否有电机数据表供我查看?

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否有适用于 BLDC 电机控制的较低 rpm 的 MCT8329A 调优指南? 目前我使用的是默认设置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayuk:

    MCT8329A 没有特定的调优指南。 您是否能够分享您的数据表、以便我更好地了解电机?

    此致、

    Sachin S.