This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:调试问题

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1499914/drv8701-debugging-issues

器件型号:DRV8701

工具/软件:

尊敬的团队、

当使用 DRV8701P 来驱动直流有刷电机并使用示波器测量 GH 引脚时、观察到了异常波形。

PWM 控制频率为20kHz、由 DC24V 供电。
测试波形如下:

原理图如下所示:

您能说明一下原因是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chu:

    感谢您发送编修。

    Unknown 说:
    使用 DRV8701P 来驱动直流有刷电机并使用示波器测量 GH 引脚时、观察到了异常波形。

    该波形是在 GH1还是 GH2与 GND 之间捕获的? VGS 波形在 GH1和 SH1或 GH2和 SH2之间定义、具体取决于电桥导通方向。 您能否检查并确认 GHx 和 SHx 之间的 VGS 波形? 您可能必须使用差分探头、以避免示波器 GND 连接到电气安全 GND。 此外、探头必须具有高阻抗、以避免栅极驱动器放电。 低于预期。

    请确认测量 GND 参考。 VGS 波形检查的原因是什么? 是否要调试任何其他问题-如果是、问题是什么? 我们还可以使用电流探头获得 IN1、IN2和 OUT1、OUT2波形和电机电流波形。 谢谢你。

    此致、Murugavel