This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:我是否可以使用 DRV8825中的过流保护功能在通电例程中检测/检查接地的电机线圈(步进电机)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1499770/drv8825-can-i-use-the-overcurrentprotection-feature-in-drv8825-to-detect-check-a-grounded-motor-coil-stepper-motor-during-power-up-routine

器件型号:DRV8825

工具/软件:

我尝试为步进电机构建电机控制板。 我希望包含上电例程功能、在中、在上电期间、控制应该能够检测到接地的电机线圈。 是否可以使用 DRV8825驱动器中的过流保护(OCP)功能来构建此功能? 是否有任何人/TI 在他们的工程中实现了这种功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhashitha:

    感谢您的发布。

    当上电并且其输出在 nENBL 输入和适当的 A、BVREF 输入下启用时、如果其中一个输出短接至 GND、DRV8825会检测到过流、因为输出电流会超过 IOCP 的时间超过其抗尖峰脉冲时间、并会禁用电桥以保护器件。

      

    也就是说、在极少数情况下、线圈在其中心区域短接至 GND、从而对 GND 提供阻抗。 如果线圈电流保持小于 IOCP、则不会发生过流事件。 这就是 OCP 在该器件以及我们产品系列中集成度最高的驱动器中的工作方式。 因此线圈可能出现短路、无法触发 OCP 事件。  

    Unknown 说:
    我正在尝试为步进电机构建电机控制板。 我希望包含上电例程功能、在中、在上电期间、控制应该能够检测到接地的电机线圈。 是否可以使用 DRV8825驱动器中的过流保护(OCP)功能来构建此功能? [/报价]

    器件中的 OCP 功能将连续工作、而不仅仅是在上电时工作。 nFAULT 也可以在 TSD 和 UVLO 情况下指示故障、但对于这两种故障、当故障条件消除后、将自动恢复、而使用 OCP 时、器件在该故障复位之前不会恢复。 就像我提到的、可能存在短路但不足以使电流超过 IOCP 的情况、在这种情况下、无法将短路检测为 OCP。  

    此致、Murugavel