This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:在识别正确硬件时需要支持

Guru**** 2591670 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1500793/drv8434-need-support-identifying-proper-hardware

器件型号:DRV8434

工具/软件:

您好:  

我正在寻找满足以下要求的单个电机和控制系统:

尺寸较小~约2英寸 x 2英寸 x 4英寸(NEMA 17?)
可表面安装
扭矩< 0.5牛米
高度可靠的系统
连续2周实现100%占空比
可变(编程、不是实时)转速范围和控制- 0至100转/分+- 3转/分精度
独立控制(PLC)-笔记本电脑不是首选、但可以接受
加速度和转速控制(仅限常数)
可长时间在高湿度下运行
仅电机、PLC 和驱动器可以位于外部
不会产生火花
手动停止/启动控制
人机接口不错、但没有必要

谢谢您、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您联系我们。

    文章中以 DRV8434器件型号突出显示了双极步进电机驱动器 IC、该模块可用于构建小型步进驱动器模块来驱动 NEMA17步进电机等步进电机。 此 IC 能够满足您强调的要求。 但是、您必须设计系统 PCBA 和步进电机系统。 步进驱动器 IC 供应商。 我们不会销售步进电机。  步进电机供应商可能会提供步进电机和控制系统、以满足您的需求。 谢谢你。  

    此致、Murugavel