请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8935 工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我想在查看设计原理图时请求您的帮助、以确保设计得到正确实施。
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我想在查看设计原理图时请求您的帮助、以确保设计得到正确实施。
谢谢!

您好、Tom、
感谢您通过此论坛与我们联系。
总体而言、原理图看起来不错。 将 nFAULT 上拉 R74更改为10 kΩ。 可能必须根据基于 VREF 电压的电机电流设置来增大 C58。 什么是负载、是双极步进还是五线单极步进? 它是5线单极、公共电源必须连接到24_motor 电源轨。 则电机将不执行任何操作。 TOFF = GND 表示7us 设置。 这可能太小。 常用的典型值为16us、TOFF 引脚= 1。 C62至 C65典型值可以为2.2nF。 当然、100 pF 不会有问题。
此致、Murugavel