This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:电机控制 SDK 配置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1500077/lp-am263p-motor-control-sdk-configuration

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他器件:TIDM-02018

工具/软件:

您好、

我有 AM263P LaunchPad 套件、我想使用它控制 BLDC 电机。
我已成功将 AM263电机控制 SDK 移植到 AM263P 平台、并想继续使用此 SDK。

对于电机驱动器、我使用 X-NUCLEO-IHM08M1电路板。
所附图像中共享了要驱动的 BLDC 电机的参数。

 是否可以按照我所述的设置驱动此 BLDC 电机?

我是否需要修改代码中的任何参数、以使其适用于此特定电机?
如果是、这些参数是什么?如何修改它们?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请查看 TIDM-02018设计指南、根据特定应用调整控制器。 关于 BLDC 电机参数、您需要在"src_board/user_mtr1.h"文件中定义新电机并调整其参数。

    此致、

    Masoud