This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C-Q1:内部逻辑和放大器;内核工作频率

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1499149/drv8316c-q1-internal-logic-core-working-frequency

器件型号:DRV8316C-Q1

工具/软件:

尊敬的专家团队:

当 BLDC 电机 处于运行状态时、240~300MHz 范围内会出现问题、  

我们的配置:禁用降压、fPWM = 10kHz

我想干扰来自电机驱动器、我想知道内部逻辑工作频率、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mat:

    我们正在内部检查此更新、并将在一天内共享更新。

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mat:

    您是否有可以联系的 FAE? 此信息通常不会公开共享、但我们愿意通过电子邮件共享。 如果您不确定您的 FAE 联系人是谁、请告诉我。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shami

    我在去年年初联系了 Zhang、Imelda、但没有收到关于此主题的任何反馈。 您能否通过电子邮件直接发送信息?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mat:

    刚刚向您和 Imelda 发送了一封电子邮件。

    此致、

    Yara