This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:24V 和12V BLDC 电机驱动器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1499927/drv3256-q1-24v-and-12v-bldc-motor-drivers

器件型号:DRV3256-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在寻找一款满足以下要求的电机驱动器:

1.与 BLDC 电机控制兼容
2.符合 ASIL B 标准
3.包括"安全状态"或"启用"功能
4.支持电流感应和反馈
5.采用12V 和24V 电气系统工作
6、适用于300W 和800W 的功率等级
支持 SPI 通信

请提出合适的选择。

此致、
NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NK:

    感谢您联系我们! 感谢您提供您的要求、我相信我有一个适合您的应用的想法。 我将与您的 TI 代表进行更详细的离线讨论。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的帮助。

    我不确定我们的最终 TI 代表是谁。 有没有办法可以推进这一工作?

    此致、

    NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivya:

    我会联系他,让他就此与你联系。

    此致、

    Anthony Lodi