This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3255-Q1:48V-350A 和96V-300A 电机驱动器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3255-Q1, UCC27301A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1499442/drv3255-q1-48v-350a-and-96v-300a-motor-driver

器件型号:DRV3255-Q1
主题: UCC27301A-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

对于我们的叉车逆变器电机控制器项目(具有两种变体:48V-350A 和96V-300A)、我们计划使用栅极驱动器 IC 驱动多个并联的 FET。

DRV3255-Q1适用于48V 系统、但我认为这不适用于96V 系统。

是否有与 DRV3255-Q1类似且适用于96V 和48V 系统的栅极驱动器 IC?

此致、
Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    遗憾的是、我们目前没有支持96V 应用的 BLDC 器件、但您可能可以考虑使用 UCC 系列器件中可支持更高电压的 TI 半桥驱动器。 是否需要汽车级 A 级? 系统是否有任何 ASIL 要求?  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony、

    感谢您的答复、

    您能为我们的应用推荐半桥驱动器吗?

    不是必需的。 我们正在 根据 ISO13849寻找符合 IEC 61508-SIL2和 PLd 标准的功能安全或合规元件。

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    我已将其重新分配给高压电源驱动器团队、因为他们可能更熟悉如何帮助确定合适的器件。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Egemen、

    感谢您联系 TI 提出有关栅极驱动器的问题。

    对于48V 系统、我们提供了120V 半桥栅极驱动器、例如最近发布的 UCC27301A-Q1、它是3.7A/4.5A 驱动器、提供功能安全。

    对于96V 系统、请通过私人消息向我发送朋友的请求以讨论此问题。

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    感谢您的答复、

    我已经向朋友发送了一个关于适用于96V 系统的栅极驱动器的请求。


    此致、
    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Egemen、

    我已通过私人消息联系处理此问题、因此我将在此时关闭此主题。

    谢谢您、

    William Moore