This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:热耗散和功率耗散计算表

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1500296/mcf8329a-q1-calculation-sheet-for-thermal-and-power-dissipation

器件型号:MCF8329A-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

您能否提供 MCF8329A-Q1的热耗散和功率耗散计算表?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chanse、

    由于 MOSFET、因此没有相应的功率耗散计算器。

    根据数据表中使用 Theta J 值和应计算的工作模式电流。

    对于时基故障率计算、可以使用工具 MTBF 和时基故障率估算器

    我们可以使用在线计算器在不同的工作温度下测试降额详细信息。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.