This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:输出反向电流

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493287/drv8881-output-reverse-current

器件型号:DRV8881

工具/软件:

大家好!


我对 DRV8881有疑问。

有时、连接到 RV8881的电机可能会由于外部因素而旋转、即使未通电也是如此。
发生这种情况时、电机会产生反电动势。

DRV8881可以承受多大的反向电流?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata-San:

    感谢您发送编修。

    Unknown 说:
    有时、连接到 RV8881的电机可能会由于外部因素而旋转、即使未通电也是如此。
    发生这种情况时、电机将生成反电动势。

    是、这是正确的。 生成的 BEMF 将是正弦波、并由输出 FET 的体二极管进行整流。 该整流后的直流电压将出现在 VM 和 GND 上。 VM 大容量电容器将使直流电压平稳。

    Unknown 说:
    DRV8881可以承受多大的反向电流?

    步进电机是否应该在 VM 未通电的情况下以稳定的速度在外部旋转? 如果是这样、VM 不得超过 VM 工作电压规格。 由于驱动器未通电、因此可能无法启用驱动器。 假设是这样、除了流入 VM 的电流之外、预计不会有其他电流。 体二极管可以支持 IFS 级电流。 VM 是否也会为 VM 总线上的其他设备供电? 除非反向运动期间 VM 上存在电压、否则这不是问题。 由于整流、任一方向都将在 VM 和 GND 之间产生相同的直流电平。 希望这对您有所帮助。 谢谢你。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San、


    感谢您的答复。

    感谢您的大力支持。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San、

    我还有一个问题。
    您评论过可以支持 IFS (满量程电流)、但明白您可以支持高达2.0A 的值是否正确?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata-San:

    DRV8881可以通过6.5V 至45V 的电源电压供电、并且每个 H 桥能够提供高达2.5A 峰值或1.4A rms 的输出电流。

    此致、  
    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba-San:

    我这个问题的先决条件是未提供 VM 时二极管的 IFS。
    我能否理解、即使在这种情况下、每个 H 桥也可以接受最大2.5A 峰值或1.4A rms 的值?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:  

    是的、 MOSFET 和体二极管设计为 每个 H 桥可在高达2.5A 峰值或1.4A rms 的电流下工作。

    此致、  

    Mojtaba.