This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8215EVM:电机感应设计

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214, DRV8213, DRV8212, DRV8215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1500029/drv8215evm-motor-sensing-design

器件型号:DRV8215EVM
Thread 中讨论的其他器件:DRV8212DRV8213、DRV8215、DRV8214

工具/软件:

您好:

我有兴趣使用您的一个 DRV821X 系列元件。 主要是   因为 DRV8212、DRV8213和 DRV8215元件的评估板具有其特性、所以我对这些器件感兴趣。

我们的应用 基于 对电机组件(主要使用直流电机)实施障碍物检测系统。  为了实现这一目标、我们需要一个驱动器、该驱动器能够表征和监测电机(电流、位置、速度等)、以及将此信息传输到不同的 MCU。 我们已经看到、此系列的评估板允许连接逆式直流电机并支持各部分之间的隔离、从而通过 I2C 与外部 MCU 进行通信。
我们希望确认这一点、以便继续获取器件并开始测试。

感谢您告诉我哪种方案最适合此应用、从而确认连接可能来自 TI 以外的制造商或供应商的外部 MCU 的可行性。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    感谢您在这个论坛上发帖。  

    DRV821X 系列具有以下特性。  

      

    DRV8213和 DRV8215具有 模拟电流检测输出(IPROPI)。  借助 IPROPI 电流检测输出、微控制器可以检测电机失速或负载条件变化。 DRV8215还具有增益选择(GAINSEL)特性、可实现低至10 mA 平均电机电流的高精度电流检测。  

    DRV5215 受益于集成式电压和速度调节 以及浪涌电流软启动和停止特性、因此非常适合您的应用。

    该器件没有任何位置控制、但您可以使用包含 片上速度和位置检测功能的 DRV8214。 这些器件均可与任何供应商的所有 MCU 配合使用。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致。

    Mojtaba.