This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:需要一个用于步进电机驱动器应用的平缓钳位二极管、以将电压限制在大约45V

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3301, TVS2201, DRV8889-Q1, DRV8452, DRV8461, DRV8462
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1498968/drv8889-q1-need-a-flat-clamp-diode-for-stepper-motor-driver-application-to-limit-the-voltage-to-around-45v

器件型号:DRV8889-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TVS2201、TVS3301、 DRV8452、DRV8461DRV8462

工具/软件:

我需要一个额定电压约为40V 至45V 的平缓钳位二极管。 我能够发现最大额定值为33V (TVS3301)。 我还想知道、放置2个额定电压为22V 的二极管(TVS2201)是否可以使其像44V 平缓钳位一样工作。 该应用位于采用 DRV8889的步进电机驱动器中、我们希望限制电机产生的反电动势(在手动运动期间)、并由驱动器整流至大约45V 至 VM、以保护 DRV8889。  

电机由36V 驱动、但在手动干预期间、如果我们移除二极管、电压会上升至高达60V 或更高、从而在 VM (SMAJ36A)或 DRV 上杀死 TVS 二极管。 我们还会看到电机突然停止或加速发生变化时的电压尖峰/纹波。 建议使用哪些其他方法来防止 VM 上的电压升高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishabh、

    感谢您在这个论坛上发帖。

    具有36V 电源的 DRV8889-Q1步进驱动器可用的余量不足以处理超过其绝对最大额定值的电压尖峰。 对于36V、我们建议使用适用于48V 电源应用的 DRV8462、DRV8461、DRV8452、DRV8452S 步进驱动器。

    有关 TVS2201、TVS3301的具体问题、请使用这些器件型号之一(而不是 DRV8889-Q1)创建单独的 E2E 主题。 然后、该帖子将被引导至我们的电视专家。

    请关闭此主题。 谢谢你。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    这是一个采用 DRV8889的旧设计。 短期来看、我们计划只是在其周围添加保护电路、以防止现场故障。 您能提出一些保护方法来防止 VM 线路上出现过压尖峰吗?  较新的设计将使用 DRV8462、但目前这是需要通过额外外部保护立即解决的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishabh、

    感谢您的提问。  TVS 可能是解决该问题的一种选择、但是、要以准确的方式进行设计、请在 TVS2201或 TVS3301器件型号下提交一个主题、以咨询其专家。  

     如果您对 DRV8889功能有任何疑问、请告诉我、但请关闭主题。  

    此致、  

    Mojtaba.