This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:绝对最大电流

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1499607/drv2605l-absolute-maximum-current

部件号:DRV2605L

工具/软件:

您好、

该驱动器可以输出的绝对最大电流是多少? 似乎没有任何关于它的说明。  
我正在尝试选择 LRA 电机、但显然我需要确保其额定值低于驱动器的最大电流。 根据我的理解、此驱动程序 IC 应能与常见的 LRA 配合使用、我正在使用 Vybronics 中的 LRA 作为参考。 我可以看到有些可以达到高达350 mA 的额定电流。 我想衡量 IC 是否能够处理该电流。

我查找了其他可能会对此有所说明的线程、并找到了一个被引用的线程。 我想确认计算得出的最大电流是否有该 IC 在不造成损坏的情况下可以处理的绝对最大值。 我不太清楚列出的是特定条件下的最大输出电流、还是 IC 本身设计为能够整体输出的绝对最大电流。

我是否可以得到对此的任何见解?

谢谢您、
Kaitlyn Rauccio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以通过支持的负载阻抗得出最大电流、即4Ω。 这位于电气特性表中。 根据 VDD 设置、可以计算过流限制。 没有绝对最大值。  该驱动器应适用于大多数 LRA。 您可以咨询 LRA 供应商了解更多详细信息。 某些类型的 LRA 具有集成式电子器件。