This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:不同批次的 IC 和#39;S 问题

Guru**** 2590020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1497304/drv8231-issues-of-ic-s-from-different-batches

器件型号:DRV8231

工具/软件:

我最近购买了两批 DRV8231。 2024年11月 从 DigiKey 购买的第一批产品可以正常搭配我们的电路使用。 但 2025年3月从 Digikey 购买的第二批产品没有来自驱动器 IC 的输出电压。 数据表遵循了相同的电路。 两批 IC 之间的问题是什么? 这两者在 IC 上印刷的批处理代码中有所不同。

第一批批次 代码31428A62J

第二批代码31458A3D2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noufal:

    感谢您的联系。

    我有几个问题可以缩小问题的范围

    1.您能否向我们提供在第二批中发现的故障?

    2.是否可以分享您正在使用的电路板的原理图?

    谢谢、

    Ibinu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    感谢您的答复。
    1.第二批没有 得到任何输出电压。
    2.我附上了原理图,它在第一批 IC 中运行良好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 比较报告

    • 不工作的 IC: 31-458-A3D2

    • 工作 IC: 31-428-A62J

    测试步骤:

    1. 输入电压检查:

      • 已确认控制器的输入信号电压在指定范围内。

    2. VM 和 VREF 电源:

      • 验证了 VM (24V)和 VREF (3.3V)均按照数据表规格提供。

    3. PCB 布线和接地:

      • 检查 PCB 布局是否正确布线和热接地(GND 焊盘连接正确)。

    4. PWM 输入频率:

      • 确认 PWM 信号频率处于0kHz–200kHz 范围内。

    5. 输出测试:

      • 使用示波器测量两个 IC 的输出。

      • 对于工作的 IC (31-428-A62J)、输出频率与输入 PWM 频率相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noufal:

    感谢您发送详细信息。

    我将在内部查看您提到的批次代码。

    同时、您能否确认是否进行了 ABA 交换? (您可以参考此 https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/4/3816841626001/6083435642001.mp4/subassets/aba-swap_slides_0.pdf )  

    谢谢、

    ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复。

    我按照给定文档进行了 ABA 交换测试。 发生了相同的非工作条件。 请在内部检查并通知我。

    我将附上工作 IC 和非工作 IC 的测试文档。

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_Result.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noufal:

    请允许我明天之前确认批次追踪代码。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    上述问题的任何更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noufal:

    检查两个批次跟踪代码后、这些代码似乎都是合法的 TI 器件。

    第二批中有多少设备具有这种非输出电压行为?

    此致、

    David