This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962-Q1:OCPM 悬空

Guru**** 2590810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1501739/drv8962-q1-ocpm-floating

器件型号:DRV8962-Q1

工具/软件:

您好的团队、

根据 DRV8962-Q1数据表、它提到当 OCPM 为逻辑低电平时、它将在锁存模式下工作、从而实现过流保护。

可以将 OCPM 引脚悬空以使其在锁存模式下工作、还是 最好将其连接到 GND?

谢谢、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    感谢您的提问。

    OCPM 引脚具有一个弱下拉电阻器-请参阅下文。 根据相邻引脚噪声等情况、最好将其连接到 GND 或使用低欧姆值电阻器连接到 GND。 假设通常在该引脚悬空时没有噪声影响、则将其视为逻辑低电平。  

    此致、Murugavel