This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:无人机 ESC 栅极驱动器建议

Guru**** 2591690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1501148/drv8323-drone-esc-gate-driver-recommendation

器件型号:DRV8323

工具/软件:

您好:

对于我们的无人机 ESC 项目、我们正在寻找可控制 BLDC 电机的栅极驱动器。 系统可以是单相或三相、电机控制器的连续电流额定值为60A。

我们希望栅极驱动器包含一个用于电流检测的集成式分流放大器。 它还应尽可能具有成本效益和紧凑。

您能推荐任何满足这些要求的栅极驱动器吗?

此致、
Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    DRV8323的工作原理是什么、您的工程的电源电压是多少?

    此致、

    Yara