This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:用于测试的线性电机器件型号

Guru**** 2590520 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1502259/drv2605-linear-motor-part-number-for-testing

部件号:DRV2605

工具/软件:

您好、TI 人

您是否知道我们的 DRV2605用于 TI 内部测试的电机器件型号?

我的客户希望评估 DRV2605、他希望同时评估相应的线性电机。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该部件于2012年经过验证。 使用的电机 可能不可用。 我认为数据表图使用的是 SEM1036 (SEMCO -不再存在)和 NRS2574i (Nidec)。

    使用了多个电动机固化验证阶段,包括:BVM1030、ELV1036 (AAC)、Bluecom 的0934、Semco 的0934和0832等。