This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:开路负载检测时间的最小值和典型值

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1502645/drv8889-q1-the-min-and-typ-value-of-open-load-detection-time

器件型号:DRV8889-Q1

工具/软件:

您好的团队、

您能否帮助提供 开路负载检测时间容差的最小值和典型值? 谢谢。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:  

    感谢您的提问。  

    DRV8889-Q1的开路负载检测时间最长为200ms。 这 意味着、 如果任何线圈中的绕组电流降至开路负载电流阈值(IOL:30mA)和分度器设置的 ITRIP 电平以下、并且此情况持续时间超过开路负载检测时间(tol:200ms)、则会检测到开路负载情况。 该时间可能小于200ms、但因器件而异。  未报告典型值、但可以在80ms 到200ms 之间。  

    此致、  

    Mojtaba.