This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262-Q1:有关 EVM 中反向电池保护电路的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262-Q1, DRV8262, DRV8262EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503238/drv8262-q1-question-about-reverse-battery-protection-circuit-in-evm

器件型号:DRV8262-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8262DRV8262EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑将 DRV8262-Q1用于其下一个项目。

他们检查了 EVM、包括 DRV8262和 DRV8714。

他们发现 DRV8714 EVM 具有反向电池保护电路。

但 DRV8262 EVM 原理图中没有任何类似的电路。

我的问题是:

-尽管 DRV8262 EVM 没有、但 DRV8714 EVM 具有反向电池保护电路是否有任何原因?

-如果我的客户需要、是否可以向 DRV8262 EVM 添加相同的反向电池保护电路? (在同一位置?)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您的提问。

    通常、只有我们的汽车驱动器 EVM 采用板载电池反向保护机制构建。 对于 DRV8262、我们首先发布了工业产品和 EVM、因此它没有板载反向电池保护功能。 稍后、当汽车版本 DRV8262-Q1产品发布时、我们没有创建单独的 DRV8262-Q1EVM、因为从评估和功能的角度来看、可以使用工业版本 DRV8262EVM。  

    [引述 userid="464516" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503238/drv8262-q1-question-about-reverse-battery-protection-circuit-in-evm

    我的问题是:

    -尽管 DRV8262 EVM 没有、但 DRV8714 EVM 具有反向电池保护电路是否有任何原因?

    -如果我的客户需要、是否可以向 DRV8262 EVM 添加相同的反向电池保护电路? (在同一位置?)

    [/报价]

    是的、没关系。 我假设 DRV8262-Q1设计适用于48V 系统。 在这种情况下、请务必选择外部元件来支持这些电压和输出电流电平。 理想情况下、这些引脚应与 DRV8262-Q1的绝对最大额定值相匹配。 谢谢你。  

    此致、Murugavel