This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:DRV8874的差异性能取决于批次

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503391/drv8874-drv8874-difference-performance-depending-on-lot

器件型号:DRV8874

工具/软件:

您好

我使用的是 DRV8874 H 桥。 我注意到 PWM 的最大频率性能存在差异。

使用 DRV8874在他的顶部案例的批次: AY8j 有更好的 PWM 性能比该设备与他的顶部案例:A564

我的意思是、采用批次 AY8j 的 DRV8874在非常低的 PWM 占空比下具有更好的性能。

你知道这种现象吗?

  Uri Weiss Magnisity

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您的问题。

    为了更好地理解问题、您能帮我说明 PWM 性能的含义吗? 您测量的是特定参数吗? 如果您有波形、请共享它们。

    谢谢、

    Ibinu