This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:EVM CAN't DIRve BLDC 电机

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503820/mcf8329evm-mcf8329evm-evm-can-t-dirve-bldc-motor

器件型号:MCF8329EVM
主题:MCF8329A 中讨论的其他器件

工具/软件:

我购买了 MCF8329A EVM 并按照用户手册中的说明进行了操作。 我还使用了 E2E 上的初始配置文件 Default Register MCF8329A.json、但无法驱动电机。 您能帮助我确定问题所在吗?

电阻值(R):~Ω 3.25Ω

测试频率值:100Hz

Δ 电感值(L):4.6~5.1mH

测试频率值:1kHz

Ke值 μ s:~μ s 2.75ms