This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201:音圈驱动器

Guru**** 2590520 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A, DRV8870, DRV8220, DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1502690/drv201-voice-coil-driver

部件号:DRV201
主题中讨论的其他器件:DRV8231ADRV8870DRV8220DRV8210

工具/软件:

您好、

我们是音圈使用方面的新手。 我们希望产生固定振动频率为125Hz 的可变振动,并附有音圈的技术细节。 有人可以推荐合适的司机吗?

e2e.ti.com/.../Assembly_5F00_VoiceCoil_5F00_DWG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elango:

    系统的工作电压是多少? 线圈规格为12V。如果需要电流调节、则工作电源电压必须高于此值、例如16V 至18V。在这种情况下、您可以考虑 DRV8220。 如果需要电流调节、您可以考虑 DRV8231A、 DRV8870。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的快速响应。 我们打算在工作电压为5V DC 的电池供电系统中实现此目的。  

    是的、数据表显示是12V、但它在5V 时也会振动。 我不确定它是否会在5V 的整个频谱内工作。 将检查 DRV8220并更新。

    是否有任何音圈工作电压为5伏? 如果您有任何选择、请与合适的驾驶员一起告知我们。  

    此致、Elango

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elango:

    是的、它也应该适用于5V 直流电源。 您也不需要调节电流、只有 PWM 输入应该足够了。 对于5V 电压、DRV8210也是合适的选择。 我们不熟悉音圈供应商。 我认为也可以使用电压较低的音圈。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Murugavel。  如果被击中,我会回到你身边。 暂时关闭这个馈送。  

    此致、Elango