This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8163-Q1:V (IPROPI)计算

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503209/drv8163-q1-v-ipropi-calculation

器件型号:DRV8163-Q1

工具/软件:

如果我们选择 R (IPROPI)为5k Ω 且高侧电流为0.3A、则 V (IPROPI)= I * A (IPROPI)* R (IPROPI)= 0.3* 202uA/A * 5000 = 0.3V 此计算是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    此公式是正确的、RIPROPI 为5k Ω、电流为0.3A、VIPROPI 应约为0.3V

    此致、

    Joshua