This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:CTE

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503374/drv8316c-cte

器件型号:DRV8316C

工具/软件:

我正在联系以请求组件的热膨胀系数(CTE)数据。 请您向我们提供 CTE 值吗?  如果您能提供以 ppm/°C 或 ppm/°F 为单位的 CTE 值以及这些值适用的温度范围、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tamren、

    让我与内部团队核实一下、看看这是否是我们能够提供的。 我们将在下周提供最新信息。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tamren、

    这适用于哪个特定的软件包?

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tamren、

    我能够听到团队的反馈。

    模塑化合物 CTE 为 Alpha1 = 9PPM/C、α 2 = 36PPM/C、Tg = 130°C。

    此致、

    Akshay