This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8935PEVM:DRV8935PEVM 单极和双极电机的 PWM 和步进模式行为

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8935PEVM, DRV8935

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1500726/drv8935pevm-drv8935pevm-pwm-and-step-mode-behavior-with-unipolar-and-bipolar-motors

器件型号:DRV8935PEVM
主题: DRV8935中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在测试 DRV8935PEVM 并使用 单极电机 与负载分开。
In PWM 模式 、如何配置 IN1 ~ IN4? 0%–100%范围的含义是什么?

此外、在使用进行测试时 双极电机 来作为负载并将 DRV8935设置为 步进模式
为什么电机能够工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您在这个论坛上发帖。  

    Unknown 说:
    我正在测试 DRV8935PEVM 并使用 单极电机 与负载分开。
    In PWM 模式 、如何配置 IN1 ~ IN4? 0%-100%范围的含义是什么?

    要使用 DRV8935驱动单极电机、请查看下面提供的应用手册

    如何使用 DRV8xxx 驱动单极步进电机

    此外、当使用 双极电机 来作为负载并将 DRV8935设置为 步进模式
    为什么电机能够工作?

    请让我在 GUI 上检查一下、然后返回给您。

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    另外、使用测试时 双极电机 来作为负载并将 DRV8935设置为 步进模式
    为什么电机能够工作?

    步进模式针对 DRV8935进行编码、用于控制步进电机。 请查看以下应用手册 :3.3.1在全步进模式下驱动。 并介绍了如何使用 DRV8935来控制步进电机。 要访问代码、可查看 DRV8935固件代码。  

    应用手册:

    如何使用 DRV8xxx 驱动单极步进电机

    固件:

    DRV8935PEVM 评估板|德州仪器 TI.com

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致

    Mojtaba.