This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RH-EVM:DRV8353 SPI 未响应

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RH-EVM, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1496520/drv8353rh-evm-drv8353-spi-not-responding

器件型号:DRV8353RH-EVM
主题: DRV8353中讨论的其他器件

工具/软件:

我设计了一块背负式电路板(所示段)、可放到 DRV8353RH-EVM 上、用于测试我的 DRV8353控制固件。 我在这个测试设置中使用 EVM 上的 DRV、因为布局非常好。

但是、我没有通过 SPI 收到来自 DRV 的任何响应、SDO 始终保持高电平。 此 EVM nFAULT 所示 不会 开启、且存在预期的3.3V 电源轨。

我的 SPI 命令格式、时序和寄存器读取/写入过程是正确的、相同的固件在单独的 DRV 测试板(不是 EVM)上运行。

EVM 由24V 电源供电、当启用 DRV 时、它大约消耗10 mA。

您知道为什么 DRV 在此配置中可能不响应 SPI 命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Louis、

    感谢您的提问。 我已将该主题分配给团队成员以提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    您提到您使用的是  DRV8353RH-EVM、这意味着该 EVM 上组装的器件是 DRV8353RH、这是一个硬件型号、这意味着该型号上不存在 SDO 和 SDI 线路引脚。 这些 SPI 引脚被此器件上的 MODE 和 IDRIVE 引脚取代、因此可能会在 EVM 上的某个位置上的这些路径上有上拉/下拉电阻器、您需要对 SDO 和 SDI 线路进行布线。  

    这是我对您所展示的内容的解释、但我可能会误解您的设置。

    请告诉我、我们可以继续进行调试。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

      是的、这确实解决了我的问题。 我订购了另一个 EVM、SPI 都按预期工作。 我不知道当我订购第一个时如何忽略了这一点。

      再次感谢您的快速答复。 这是非常赞赏的。

      Louis