This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:控制 MFA0500 Airfan 涡轮机

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, CSD88537ND

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1504505/drv8308-controlling-the-mfa0500-airfan-turbine

器件型号:DRV8308
CSD88537ND 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好!

我正在 使用 DRV8308 BLDC 电机驱动器控制 MFA0500 Airfan 涡轮机、我的涡轮电机是一对单极和 Max。 RPM 为73000、峰值电流为10A。 在我的设置中、我集成了一个 CSD88537ND MOSFET 进行开关。 此 MOSFET 的 Qg 为14nC。 我在时钟 PWM 模式和内部 PWM 寄存器模式下执行了电机控制。 在这两种模式下、当尝试增加占空比时、我遇到了电机突然停止并在消耗的电流超过3.2A 时完全关断的情况。 将开关频率(PWMF)应用为25KHz、50KHz 或100KHz 时、会出现 Thsi 问题。 但是、当我将 PWMF 设置为200kHz 时、它将超过3.3A、并致力于最大占空比。 此外、我无法直接将占空比从0%设置为50%。  我还在下面附上了我的寄存器配置。 此外、FAULT 引脚更改为低电平、但故障寄存器在所有位中显示0值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasaditya:

    感谢您的联系。 是否可以共享示波器上探测到的电流波形、以便更好地理解问题?

    此致、

    Sachin S.