This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:需要驱动程序库才能将 DRV8305与我们的 LAUNCHXL-F28379D 连接

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-DRV8305EVM, MSP-MOTOR-CONTROL, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1505016/boostxl-drv8305evm-need-driver-library-to-interface-drv8305-with-our-launchxl-f28379d

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DLAUNCHXL-F28379DMSP-MOTOR-CONTROLDRV8305

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们正在开发电机控制应用、并使用 DRV 8305电机驱动器与  TMS320F28379D 连接

目前、我们有用于 LAUNCHXL-F28379D BOOSTXL-DRV8305EVM 原型设计的开发套件

并希望通过 SPI 将微控制器与器件连接。

那么、您能向我们指出任何现成的驱动程序库、我们可以使用它吗?  

请告知我们在这方面可能有所帮助的所有资源。

谢谢、

Sourabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    MSP-MOTOR-CONTROL 是一个很好的起点:

    https://www.ti.com/tool/MSP-MOTOR-CONTROL

    此外、我们的一些其他 EVM 还提供了可下载的固件、这将是一个很好的参考:

    https://www.ti.com/tool/DRV8329AEVM

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yara、

    感谢您的答复。

    我们的控制器  TMS320F28379D 是一个 C2000系列,您是否确定 MSP 电机控制 SDK 是否兼容? 并且可以随时使用或不使用?

    此外、我特别想要 DRV8305的驱动程序代码。 这样、我们就可以使用这些 API 将其与 LAUNCHXL-F28379D 的 SPI 驱动程序集成、并与 DRV8305进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    很遗憾、我们没有专门用于 DRV8305的代码。 我分享了这些资源、作为开发自己的代码时的指南和参考。

    我忘记也链接这个:

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    如果您使用 C2000、这可能比 MSP 电机控制更有帮助。

    此致、

    Yara