This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:反激式配置-比较器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1505116/drv2700-flyback-configuration---comparator

部件号:DRV2700

工具/软件:

您好:

我目前正在查看采用反激式配置的 DRV2700、特别是 DRV2700EVM-HV500的原理图。 该文档建议必须通过比较器驱动 MOSFET、但是该设计使用 OPA2376AIYZD、即运算放大器。 我认为选择此值是因为 PWM 的有源低通滤波器中已经使用了一个运算放大器、因此将另一个通道用于此目的。 有人能证实 U3A 确实在开环模式下运行吗? 即 VGate 仅为+5V 或0V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    运算放大器用作比较器。 一条细微的信息是  Rext  = Vref = 1.35V。 VPULLDOWN 电压与1.35V 进行比较。 是的、U3A 在 开环中运行、并将栅极拉高(VDRV)或拉低(0V)。