This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:工作频率在12kHz 范围内时出现异常波形

Guru**** 2810835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1500661/drv8706-q1-abnormal-waveform-when-operate-frequency-over-12khz

器件型号:DRV8706-Q1

工具/软件:

尊敬的先生:

我的客户使用 DEV8706S-Q1驱动 TCM 电机模块、他们发现当工作频率超过12kHz 时、高侧/低侧栅极都存在短路现象。

他们测量了异常波形,如下图所示, GH1和 GH2都得到了相同的波形。


正常波形如下图所示、工作频率在12kHz 以下。

您能否查看原理图和寄存器设置、并提供一些建议来解决此问题? 谢谢!

DRV8706S-Q1寄存器设置: e2e.ti.com/.../DRV8706S_2D00_Q1-register-setting.txt

DRV8706-Q1原理图: e2e.ti.com/.../TCM_5F00_motor_5F00_250410.pdf

MOSFET: e2e.ti.com/.../IAUA250N04S6N007_5F00_40V250A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    一个说明

    VGSH 是 VG - VS 还是 SHx 上的电压、而 VGSL 上的电压相同、您到底在哪里测量?

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    抱歉、客户拼写错误图中节点名称、正确的节点名称是 VGHx 和 VGLx、这意味着测量栅极引脚上的电压波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    让我来回顾一下、明天再回来。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    在多少个单元中、他们看到了这种行为?

    它们处于设计过程的哪个阶段?

    是否通过 TDRIVE 设置完全改变了该设置?

    是否存在 Idrive 依赖关系?

    他们是否能够 观察到击穿电流?

    此致、

    Keerthi