This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:电流感应公式中的错误

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1505676/drv8316-mistake-in-current-sense-formulas

器件型号:DRV8316

工具/软件:

尊敬的团队:

这是几个月前报告的、数据表中仍然有错误的公式(上次更新时间为2022年4月)。

请修复、因为我的客户也遇到此错误的问题。

此致、

Daniel Waleniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您能指出数据表中存在错误的确切位置吗?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    请参阅相关主题。

    第 8.3.11.2节:电流检测放大器失调电压校正

    方程8和9必须是错误的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您提请我注意此问题。

    校正应该是这样。 列出了我正在将其添加到的数据表修订版、尽管我不确定何时会发布。

    此致、

    Yara