This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:DRV8308驱动 AIRFAN MFA0500

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1505963/drv8308-drv8308-driving-airfan-mfa0500

器件型号:DRV8308

工具/软件:

您好、

IAM 使用 Drv8308和 STM32控制器驱动 AIRFAN MFA0500鼓风机(单极对)。 时钟 PWM 方法用于速度控制输入。MFA0500速度范围最大80000rpm、峰值电流为4.75 A。

1.使用 DRV8308时、鼓风机的转速不能高于50k rpm。

2、如果以50%的占空比直接控制电机的转速,电机不在驱动,慢慢增加占空比。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制寄存器配置

    MOSFET

    6 N 沟道 MOSFET -CSD88537ND