This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428:未提供 VM 时的外部控制输入、VM 大容量电容的建议值

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1505397/drv8428-external-control-input-when-vm-is-not-supplied-and-recommended-value-of-vm-bulk-capacitor

器件型号:DRV8428

工具/软件:

您好、  

我们考虑为驱动器和外部控制器使用单独的电源。

  1. 如果 在未供电 VM 时 EN 引脚上拉至高电平、是否可能出现故障、故障或电压泄漏?

  2. 如果在未供电 VM 时 STEP、DIR、SLEEP、M0/1或 VREF 有一些输入、是否可能出现故障、故障或电压泄漏?

  3. VM 引脚上是否有要放置的大容量电容器的建议值和类型?
    由于30个驱动器将由同一个直流/直流转换器供电、因此我们担心电容会变大、浪涌电流会变大。
    驱动电流为每通道160mA、同时只会驱动最多6个器件、其他器件将处于睡眠模式。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为驱动器和外部控制器使用单独的电源不是问题。  

    1.

    如果 VM 引脚上的电压降至电源的 UVLO 阈值以下、则会禁用所有输出并将 EN/nFAULT 引脚拉至低电平。 EN 引脚与 nFAULT 引脚共享、如果使用故障报告、则应使用以下配置。

    "检测到故障后、导通 Q1 (使电容器 C1放电)、可将 EN/nFAULT 引脚强制为低电平。 当 EN/nFAULT 引脚电压降至 VIL 阈值以下时、H 桥被禁用。 电桥将保持禁用状态、直到故障条件消失、或第二个 MCU 引脚直接将高于 VIH 的电压应用于 EN/nFAULT 引脚。 此后、Q1会关闭、C1通过电阻 R1充电。"

    2.

     STEP、DIR、SLEEP、M0和 VREF 引脚都具有下拉电阻器、如果在 VM 未供电时正常工作。  

    3.  

    大容量电容的选择特定于设计和所需运行。 请参阅以下应用手册、以帮助选择大容量电容器。

    确定适用于直流电机驱动应用的大容量电容器的大小

    此致、

    David