This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8955:DRV8955 EN1-4设置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1505520/drv8955-drv8955-en1-4-setting

部件号:DRV8955

工具/软件:

尊敬的团队:  

DRV8955是否具有 与 DRV84xx 类似的 EN1-4设置? 我们在 GUI 中找不到它。  

 DRV8955

 DRV84xx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:  

    感谢您的提问。 当 将330k 电阻从 MODE 引脚接地时、DRV8955使能引脚将处于有效状态。 请将 MODE 更改为330k Ω 至 GND。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Mojtaba.