This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DPW-Q1EVM:如何在 CCS 中安装 MotorWare&InstaSPIN-FOC GUI 以及应用 InstaSPIN &自定义 FOC 代码?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300, LAUNCHXL-F28027F, DRV8300DPW-Q1EVM, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1504211/drv8300dpw-q1evm-how-to-install-motorware-instaspin-foc-gui-and-apply-instaspin-custom-foc-code-in-ccs

器件型号:DRV8300DPW-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027FMOTORWARE、DRV8300

工具/软件:

我目前正在使用以下器件处理一个电机控制工程:

  • LAUNCHXL-F28027F (支持 InstaSPIN-FOC 的 C2000 MCU)

  • DRV8300DPW-Q1EVM (三相栅极驱动器)

  • Code Composer Studio (CCS) 作为我的开发环境

1.如何正确安装 MotorWare 和 InstaSPIN-FOC GUI?

2. 如何在 CCS 内应用 InstaSPIN-FOC 代码?

3. 如何在 CCS 中实施和测试自己的定制 FOC 算法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Santosh、

    您可以通过以下链接下载 Motorware:

    https://www.ti.com/tool/MOTORWARE#downloads

    为了将 INSTASPIN 移植到与 DRV8300配合使用、我将请 C2000团队提供建议。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此文件显示一个404错误: https://www.ti.com/staging/error404.htm。 我安装了 MotorWare、但无法下载 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载并安装 motorware、其中包含许多示例工程来支持此套件、并按照实验室指南了解这些实验工程。 GUI 无法 直接支持 DRV8300、建议您按照以下指南在 CCS 中运行这些实验。

    MotorWare:http://www.ti.com/tool/motorware

    instaspin_labs.pdf、网址为"\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs"

    motorware_hal_tutorial.pdf、网址为"\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\tutories"

    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\guis\universal