This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:最大容性负载

Guru**** 2595010 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1506518/drv2700-max-capacitive-load

部件号:DRV2700

工具/软件:

您好团队:

DRV2700可以驱动的最大容性负载是多少?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 科威特圣:  

    这将取决于驱动的频率和所需的峰峰值输出电压。 您可以参考数据表中的下图、了解 DRV1700在驱动各种容性负载时的能力。  

    此致、
    Sydney Northcutt