This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R026:请求 LMG2100R026 IBIS 模型进行仿真

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1504785/lmg2100r026-requesting-lmg2100r026-ibis-models-for-simulation

器件型号:LMG2100R026

工具/软件:

您好、

在我们的设计中使用"LMG2100R026"、需要使用宜必思模型进行仿真。

从哪里可以得到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhav:

    我们没有适用于我们器件的宜必思模型。

    谢谢、

    Subhransu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Surbhransu、

    感谢您的快速回复,是否有任何可用于 "LMG2100R026" 的仿真文件,可用于 LMGxx 的其他变体但不适用于 "LMG2100R026"的仿真文件 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhav:

    我们有 LMG2100R026的 Simplis 模型。 我正在和您分享这个模型。

    e2e.ti.com/.../SIMPLIS_5F00_LMG2100R026.ZIP

    谢谢、

    Subhransu