This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:DRV8899-Q1未使用的引脚配置

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1506566/drv8899-q1-drv8899-q1-unused-pin-configuration

器件型号:DRV8899-Q1

工具/软件:

您好团队:

请更新我们是否可以将以下未使用的引脚保持开路状态。 是否需要在引脚上使用任何强下拉电阻器?

STEP 和 DIR 引脚

尽快回复我们

谢谢

Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您通过此论坛联系我们。

    您可以在对 DRV8899-Q1使用 SPI STEP 和 DIR 时、以电气方式将 STEP 和 DIR 引脚保持悬空。 它们具有内部200 kΩ 下拉电阻来防止这些引脚悬空。 在使用 SPI STEP 和 DIR 时、会忽略这些引脚的输入状态。 谢谢你。

    此致、Murugavel